Créer un filtre d'alarme
Filtrez les alarmes pour afficher uniquement certaines d'entre elles lors de l'exécution. Créez une zone de texte pour filtrer les alarmes affichées.
Conditions préalables
- Pour créer un filtre d’alarme
- Placez uneZone de textesur l’éditeur.
- DansVue de projet, développezGrilleD’alarmes (type)et sélectionnez l'objetAlarmsDataGrid.
- DansPropriétés, sousRequête, sélectionnezAjouter un lien dynamique
- DansLiens dynamiques, développezGrilleD’alarmes(type)et sélectionnezRequête.
- ChoisissezSélectionner.
- DansPropriétés, sousRequête, tapez la requête.CONSEIL: Saisissez une variable directement dans la requête, telle queSELECT * FROM Table1 WHERE Column1 > 5, où5est la variable. Entrez un espace réservé pour la variable, tel queSELECT * FROM Table1 WHERE Column1 > {0}, où{0}est la variable. Par exemple, dans un système composé de plusieurs machines, vous pouvez filtrer les alarmes parMachineIDà l’aide de la requête suivante permettant d’afficher les alarmes pour MachineID = 001 :SELECT * FROM Model WHERE MachineID=001.
Fournir une réponse