Filtres d’alarme

Par défaut, le widget
Grille d'alarmes
affiche toutes les alarmes activées et actives. Les requêtes filtrent les alarmes lors de l’exécution pour afficher uniquement certaines alarmes.
Voici un exemple de requête qui peut filtrer les alarmes lors de l’exécution pour répertorier uniquement ces alarmes de la Zone d’usine 5 :
D’autres requêtes d’alarme peuvent effectuer les actions suivantes :
  • Afficher uniquement la ligne de l’objet Motor5. La requête serait
    SELECT * FROM Model WHERE BrowseName = 'Motor5'
  • Afficher uniquement les lignes d’objets avec une Accélération de 20. La requête serait
    SELECT * FROM Model WHERE Acceleration = 20
  • Afficher les lignes d’objets avec une Accélération supérieure à 20 et une Vitesse comprise entre 30 et 500. La requête serait
    SELECT * FROM Model WHERE Acceleration > 20 AND Speed BETWEEN 30 AND 500
  • Afficher les objets dont le BrowseName commence par Faulty. La requête serait
    SELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE 'Faulty%'
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.