Importer des nœuds lors de la conception

Importez des nœuds à l'aide de l'objet Importateur de balises OPC UA.
Conditions préalables
  1. Pour importer des nœuds lors de la conception
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet client OPC UA et sélectionnez
    Nouveau
    Importateur de balises OPC UA
    .
  3. Double-cliquez sur l'objet
    ImportateurDeBalisesOPCUA
    .
    • FactoryTalk Optix Studio
      se connecte au serveur.
    • Dans le volet central, l'éditeur affiche la liste des nœuds qui peuvent être importés.
    • Un nœud
      Objets
      est créé dans l'objet
      ClientOPCUA
      .
  4. Dans l'éditeur, sélectionnez les nœuds et sélectionnez
    Synchroniser
    .
Les nœuds du projet correspondant aux nœuds sélectionnés sont ajoutés au nœud
Objets
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.