Traceur de ligne de tableau

Traceur d’objet graphique XY qui trace une ligne dont les points représentent les deux dimensions d’une variable de matrice bidimensionnelle.
BrowseName
XYChartArrayLinePen
SuperType
Ligne de graphique XY(XYChartLinePen)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Tableau de points
PointArray
Tableau bidimensionnel des coordonnées X, X qui doivent être tracées par le graphique.
Modifiable
Editable
Active/Désactive la modification de la valeur directement dans le graphique.
Couleur
Color
Épaisseur
Thickness
Activé
Enabled
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.