Style de commutateur

Propriétés globales de tous les objets commutateur du projet.
BrowseName
SwitchStyle
SuperType
Style de contrôle(ControlStyle)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Couleur d’arrière-plan
BackgroundColor
Si l’apparence est Par défaut, Circulaire avec bordure ou Rectangulaire avec bordure, il s’agit de la couleur du bouton. Si l’apparence est Accentuation, la couleur est celle définie dans la feuille de style dans la propriété Couleur de surbrillance.
Couleur de bordure
BorderColor
Couleur de bordure du polygone.
Largeur de bordure
BorderWidth
Épaisseur de la bordure de l’objet.
Couleur de texte
TextColor
Couleur du texte à afficher.
Famille de polices
FontFamily
Famille de polices.
Épaisseur de police
FontWeight
Épaisseur de police.
Police en italique
FontItalic
Active/Désactive les italiques dans le texte.
Taille de police
FontSize
Taille de police.
Couleur d’arrière-plan active
ActiveBackgroundColor
Couleur de la bordure active
ActiveBorderColor
Couleur du texte actif
ActiveTextColor
Couleur de la poignée
HandleColor
Couleur de bordure de la poignée
HandleBorderColor
Largeur de la bordure de la poignée
HandleBorderWidth
Rayon
Radius
Rayon des angles des objets.
Couleur de bordure de la zone active
FocusBorderColor
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.