Style de barre de défilement
Propriétés globales de toutes les barres de défilement du projet.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Couleur d’arrière-plan | BackgroundColor | Si l’apparence est Par défaut, Circulaire avec bordure ou Rectangulaire avec bordure, il s’agit de la couleur du bouton. Si l’apparence est Accentuation, la couleur est celle définie dans la feuille de style dans la propriété Couleur de surbrillance. | |
Fournir une réponse