Colonne de la grille de données

Colonne de l’objet grille de données.
BrowseName
DataGridColumn
SuperType
Objet(BaseObjectType)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Titre
Title
Titre du panneau, à afficher dans l’onglet navigation d’un objet Panneau de navigation. S’il n’est pas défini, le BrowseName du panneau s’affiche.
Largeur
Width
Largeur de colonne. Redimensionne automatiquement les colonnes lorsque la grille de données est redimensionnée. Une valeur numérique conserve la taille de colonne spécifiée lorsque la grille de données est redimensionnée.
Alignement de l’en-tête
HeaderAlignment
Alignement horizontal du contenu dans la ligne d’en-tête.
Alignement du contenu
ContentAlignment
Alignement horizontal du contenu des lignes autre que la ligne d’en-tête.
Réorganiser par
OrderBy
Attribut/propriété des nœuds ou colonne d’une table pour trier les éléments. Généralement, le même attribut/propriété ou colonne à partir duquel les éléments sont obtenus est défini.
Modèle d’élément de données
DataItemTemplate
Objet de modèle d’élément de données qui peut contenir des données au format texte ou image.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.