Accordéon

Développer ou réduire les blocs de contenu lorsqu’un utilisateur les sélectionne.
BrowseName
Accordion
SuperType
Conteneur(Container)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Développé
Expanded
État de l’objet lors de l’exécution (Vrai : l’objet est développé, Faux : l’objet est compressé).
Hauteur
Height
Hauteur de la fenêtre. Elle peut accepter des valeurs supérieures ou égales à zéro. La valeur Auto définit la hauteur égale à la hauteur du contenu (dans ce cas, l’objet est réduit lorsqu’il n’y a pas de contenu).
En-tête
Header
En-tête d’accordéon
Contenu
Content
Contenu de l’accordéon
Déplacer la cible
MoveTarget
(Hérité de Conteneur)
Visible
Visible
(Hérité de Élément)
Activé
Enabled
(Hérité de Élément)
Opacité
Opacity
(Hérité de Élément)
Marge gauche
LeftMargin
(Hérité de Élément)
Marge supérieure
TopMargin
(Hérité de Élément)
Marge droite
RightMargin
(Hérité de Élément)
Marge inférieure
BottomMargin
(Hérité de Élément)
Largeur
Width
(Hérité de Élément)
Alignement horizontal
HorizontalAlignment
(Hérité de Élément)
Alignement vertical
VerticalAlignment
(Hérité de Élément)
Rotation
Rotation
(Hérité de Élément)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.