Comportement en cas de changement de valeur

Mode de mise à jour du texte lorsque l’utilisateur écrit dans la zone de texte. En fin de saisie = mise à jour de la valeur après que l’utilisateur a appuyé sur Entrée avec un clavier physique ou virtuel (appuyez sur Esc ou cliquez en dehors de l’objet pour restaurer le texte précédent). Lors de la saisie = en temps réel lors de l’écriture.
BrowseName
ValueChangeBehaviour

Valeurs

Value
DisplayName
Description
0
Changement de valeur une fois l’édition terminée
Met à jour la valeur une fois que l’utilisateur a appuyé sur Entrée avec un clavier physique ou virtuel. En appuyant sur Esc ou en sélectionnant une zone hors de l’objet, restaure la valeur d’origine du texte du champ.
1
Changement de valeur lors de l’édition
La valeur est mise à jour en cours de modification.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.