Mode de remplissage
- BrowseName
- FillModeEnum
Valeurs
Value | DisplayName | Description |
---|---|---|
0 | Ajuster | Conservez les proportions originales de l’image lorsqu’elle est redimensionnée. Lorsque les deux dimensions sont définies sur Auto, la taille d’origine de l’image est utilisée. Quand une seule dimension est définie, la deuxième dimension est calculée automatiquement, tout en maintenant les proportions. Lorsque les deux dimensions sont définies, l’image est redimensionnée de sorte qu’elle s’adapte au contrôle d’interface utilisateur, tout en maintenant les proportions. |
1 | Étirer | Ne conserve pas les proportions originales de l’image. Lorsque les deux dimensions sont définies sur Auto, la taille d’origine de l’image est utilisée. Quand une dimension est définie, la deuxième dimension est calculée à l’aide de la dimension d’origine de l’image. Si les deux dimensions sont définies, l’image est étirée de sorte qu’elle corresponde à la taille de son conteneur. |
Fournir une réponse