Table

Table de base de données.
BrowseName
Table
SuperType
Objet(BaseObjectType)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Limite d’enregistrement
RecordLimit
Limite maximale d’enregistrements (lignes) dans la table. Lorsque la limite est atteinte, les nouvelles données remplacent les anciennes données en rotation.
Colonnes
Columns
Colonnes de la table. Collection de StoreColumns. Pour la base de données ODBC : Limite maximale de colonnes Microsoft SQL Server = 1000, limite maximale de caractères dans la colonne = 128. Limite maximale de colonnes MySQL Server = 1024, limite maximale de caractères dans la colonne = 64. Pour la base de données intégrée : limite maximale de colonnes = 2000, limite maximale de caractères dans la colonne = 1024.

Méthodes

Ajouter une colonne
BrowseName
AddColumn
InputArguments
Nom
DataType
Description
Name
Nom de colonne
DataType
Type de données de la colonne
Retirer la colonne
BrowseName
RemoveColumn
InputArguments
Nom
DataType
Description
Name
Renommer la colonne
BrowseName
RenameColumn
InputArguments
Nom
DataType
Description
OldName
Nom de colonne à renommer
NewName
Nouveau nom de colonne
Insérer
BrowseName
Insert
InputArguments
Nom
DataType
Description
ColumnNames
Noms de colonnes pour l’insertion
Values
Liste des enregistrements à insérer
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.