Serveur OPC UA

Publie les nœuds du modèle d’informations pour le projet du client OPC UA.
BrowseName
OPCUAServer
SuperType
Objet(BaseObjectType)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
URL du point de terminaison
EndpointURL
Protocole de communication et adresse réseau du point de terminaison sur le serveur.
Intervalle d’échantillonnage
SamplingInterval
Intervalle de temps entre les lectures successives des variables de champ par le serveur.
Nombre maximal de connexions
MaxNumberOfConnections
Nombre maximum de clients OPC UA pouvant se connecter au serveur OPC UA.
Mode de sécurité de message minimal
MinimumMessageSecurityMode
Niveau de sécurité minimal pour les messages échangés entre le client et le serveur. Aucune = les messages peuvent ne pas être signés et chiffrés. Signature = les messages doivent être signés ou signés et chiffrés. Signature et chiffrement = les messages doivent être signés et chiffrés.
Politique de sécurité minimale
MinimumSecurityPolicy
Niveau de sécurité minimal pour les messages échangés entre le client et le serveur. Aucune = le client ne nécessite aucune politique de sécurité spécifique. Basic256Sha256 = cette politique ou une politique plus sécurisée. Aes128_Sha256_RsaOaep = cette politique ou une politique plus sécurisée. Aes256_Sha256_RsaPss = cette politique.
Fichier de certificat du serveur
ServerCertificateFile
Fichier de certificat public du serveur, selon la norme X509v3 et avec l’extension .der. Il doit se trouver dans le dossier FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. S’il est spécifié, la clé privée doit également être spécifiée. S’il n’est pas spécifié, il est automatiquement généré lors de l’exécution dans le dossier FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
Fichier de clé privée du serveur
ServerPrivateKeyFile
Fichier de clé privée du serveur, avec codage ASCII Base64 et extension .pem. Il doit se trouver dans le dossier FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. S’il est spécifié, le certificat doit également être spécifié. S’il n’est pas spécifié, il est automatiquement généré lors de l’exécution dans le dossier FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
URI du produit
ProductURI
URI qui identifie le logiciel de manière globale.
Nom du produit
ProductName
Nom du logiciel.
Nom du fabricant
ManufacturerName
Nom du fabricant du logiciel.
Longueur max de tableau
MaxArrayLength
Nombre maximal d’éléments accepté dans un tableau
Utiliser le chemin de nœud dans NodeIds
UseNodePathInNodeIds
Si l’option est activée, le serveur publie NodeIds avec le chemin de nœud compris.
Nœuds à publier
NodesToPublish
Configuration des nœuds à publier et les utilisateurs auxquels les publier.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.