Station OMRON Fins
Objet représentant un PLC OMRON Fins.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Taille maximale de tâche en octets | MaximumJobSizeInBytes | Taille maximale d’une transmission de balises depuis l’automate (en octets). 0 = 1024 octets (valeur maximale). | |
Espace maximal en octets | MaximumGapInBytes | Distance maximale en octets entre deux balises pour faire partie de la même transmission. | |
Adresse réseau source | SourceNetworkAddress | Valeur par défaut = 0. Elle correspond au paramètre FINS nommé Adresse réseau. Elle peut être défini sur 0 si le PC et tous les dispositifs se trouvent sur le même réseau. La plage de valeurs valides est comprise entre : 0 et 127. | |
Adresse de nœud source | SourceNodeAddress | Valeur par défaut = 50. Elle correspond au paramètre FINS nommé Adresse de nœud. La plage de valeurs valides est comprise entre : 0 et 254. Généralement, elle correspond au dernier octet de l’adresse IP de la carte Ethernet du PLC (par exemple, si 192.168.0.54 est l’adresse IP du PLC, utilisez 54 comme numéro de nœud). | |
Adresse d’unité source | SourceUnitAddress | Valeur par défaut = 0. Elle correspond au paramètre FINS nommé Adresse d’unité. Si la communication s’effectue avec le CPU du PLC, le numéro d’unité doit être 0. | |
Port | Port | Valeur par défaut = 9600. Il s’agit du numéro du port TCP du dispositif auquel se connecter. La plage de numéros de port valides est comprise entre 1 et 65535. Étant donné que le protocole FINS requiert que le numéro de port source et de destination soit le même, si ce paramètre est modifié, le paramètre de port limite local doit également être modifié et les deux valeurs doivent être égales. | |
Délai d’expiration | Timeout | Durée d’attente maximale en millisecondes pour recevoir une réponse de la part de l’automate. | |
Type d’optimisation | OptimizationType | Sélectionnez un BlocDeDonnées lors de l’utilisation d’adresses consécutives. Données mélangées dans le cas contraire. | |
Fournir une réponse