Pilote OMRON Fins
Pilote permettant de communiquer avec le PLC OMRON Fins.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Adresse réseau de destination | DestinationNetworkAddress | Valeur par défaut = 0. Elle correspond au paramètre FINS nommé Adresse réseau. Elle peut être défini sur 0 si le PC et tous les dispositifs se trouvent sur le même réseau. S’il existe plusieurs niveaux de réseau, à l’aide de dispositifs de passerelle, vous devez spécifier le numéro de réseau (les valeurs valides doivent être comprises entre 1 et 127). | |
Adresse de nœud de destination | DestinationNodeAddress | Valeur par défaut = 0. Correspond au paramètre FINS Adresse de nœud. Elle dépend de la configuration réseau FINS. Généralement, elle correspond au dernier octet de l’adresse IP de la carte Ethernet du PC (par exemple, si 192.168.0.38 est l’adresse IP du PC, utilisez 38 comme numéro de nœud). | |
Adresse d’unité de destination | DestinationUnitAddress | Valeur par défaut = 0. Elle correspond au paramètre FINS nommé Adresse d’unité. Elle doit être laissée à zéro. | |
Fournir une réponse