Station MELSEC Q

Objet représentant un PLC MELSEC Q.
BrowseName
MelsecQStation
SuperType
Station de communication(CommunicationStation)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Taille maximale de tâche en octets
MaximumJobSizeInBytes
Taille maximale d’une transmission de balises depuis l’automate (en octets). 0 = 128 octets (valeur maximale).
Espace maximal en octets
MaximumGapInBytes
Distance maximale en octets entre deux balises pour faire partie de la même transmission.
Adresse IP
IPAddress
Adresse IP du module Ethernet de l’automate.
Port
Port
Définissez-le sur le Numéro de port de la station locale de la connexion TCP ou UDP configurée dans le module Ethernet du PLC. Veuillez noter que le format décimal doit être utilisé. Lorsque le protocole TCP/IP est sélectionné (voir Paramètres du pilote), la valeur par défaut du Port du serveur est 0, alors que si le protocole UDP/IP est sélectionné, la valeur par défaut est 5000.
Délai d’expiration
Timeout
Durée d’attente maximale en millisecondes pour recevoir une réponse de la part de l’automate.
Numéro de réseau
NetworkNumber
Définissez-le sur le Numéro de réseau du module Ethernet de l’automate.
Numéro de PC
PcNumber
Définissez-le sur le Numéro de station du module Ethernet de l’automate.
Base du nombre
NumberBase
Base numérique pour l’adressage de la mémoire de l’automate.
Code d’opération
OperationCode
Tags
Types
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.