Politique de mot de passe

BrowseName
PasswordPolicy
SuperType
Objet(BaseObjectType)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Durée de vie maximale de mot de passe
MaximumPasswordAge
Nombre de jours pendant lequel un mot de passe peut être utilisé avant que l’utilisateur ne doive le modifier.
Appliquer l’historique de mot de passe
EnforcePasswordHistory
Nombre de nouveaux mots de passe uniques devant être associés à un compte utilisateur avant qu'un ancien mot de passe puisse être réutilisé.
Durée de vie minimale de mot de passe
MinimumPasswordAge
Nombre de jours pendant lequel un mot de passe doit être utilisé avant que l’utilisateur ne puisse le modifier.
Longueur minimale de mot de passe
MinimumPasswordLength
Nombre minimal de caractères pouvant constituer un mot de passe pour un compte utilisateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.