Alarme exclusive de fréquence de modification
Surveille la fréquence de modification de la valeur d’une variable dans un temps défini. S’active lorsque la fréquence de modification de la valeur de la variable surveillée atteint une ou plusieurs limites définies. Lorsque plusieurs limites d’intérêt sont atteintes consécutivement, l’alarme signale uniquement la dernière limite atteinte.
- BrowseName
- ExclusiveRateOfChangeAlarmController
- SuperType
- Alarme exclusive de limite(ExclusiveLimitAlarmController)
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Durée d’interrogation | PollingTime | Intervalle de référence pour la surveillance de la fréquence de modification de la valeur de variable. | |
Événements
ExclusiveRateOfChangeAlarmType
- BrowseName
Fournir une réponse