Exécuter un NetLogic de conception

Exécutez des NetLogics de conception depuis
FactoryTalk Optix Studio
.
Conditions préalables
Développez un NetLogic de conception. Consultez la rubrique Créer un NetLogic.
  • Pour exécuter un NetLogic de conception
  • Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le NetLogic de conception et sélectionnez
    Exécuter
    method_name
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.