IUANode.FindNodesByType<T>()

Renvoie une liste C#
IEnumerable
correspondant à la liste de tous les nœuds enfants du nœud sur lequel la méthode est appelée et du type spécifié.
CONSEIL:
Dans Visual Studio et Visual Studio Code, la spécification du type exact (
<T>
) améliore la finalisation du code intelligent et facilite l’identification des erreurs lors de l’écriture du code.
Lors de l’exécution, on sait avec certitude si le nœud recherché est du type demandé. Si le nœud recherché n’est pas du type demandé, l’API renvoie
null
.
IEnumerable<T> FindNodesByType<T>();

Arguments

T
Classe C# IUANode correspondant à la classe d’objet C# à renvoyer.

Renvoie

IEnumerable
Liste C# contenant les nœuds du type demandé.

Exemple

L’exemple suivant présente une liste renvoyée de tous les nœuds de type
Motor
dans le projet :
var motors = Project.Current.FindNodesByType<Motor>();
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.