IUANode.GetVariable(browsePath)

Renvoie un objet C#
IUAVariable
. L’objet renvoyé correspond à la première variable enfant du nœud sur lequel la méthode est appelée. Le nom d'objet renvoyé correspond à l'argument.
IUAVariable GetVariable(string
browsePath
);

Arguments

browsePath
(string)
Peut être :
  • BrowseName
    de l'objet .
  • Le chemin d’accès à l’objet dans le modèle d’information, exprimé de manière unique comme une séquence de valeurs
    BrowseName
    séparées par
    /

Renvoie

IUAVariable
Objet C# correspondant à la variable demandée.

Exemples

Les exemples suivants présentent un objet C# renvoyé qui correspond à la variable
Speed
de l’objet
Motor1
 :
var currentSpeed = Project.Current.GetObject("Motor1").GetVariable("Speed")
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Motor1/Speed");
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.