Créer une interface permettant de filtrer les données numériques

Créez une zone de texte qui vous permet de filtrer les propriétés du moteur en fonction des requêtes saisies.
  1. Créer la zone de texte du filtre de requête :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Zone de texte
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur la zone de texte, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      NumericFilterTextBox
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Texte
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      MotorNumericGrid
      Requête
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Définissez
      Texte de l’espace réservé
      sur
      SELECT * FROM Model WHERE
      {Conditions}
      .
  2. Créer l’étiquette du filtre de requête :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      NumericFilterLabel
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Filter motors:
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.