Créer une grille de données de date et d’heure

Créez une grille de données permettant d’afficher les détails de fabrication du moteur.
  1. Créer l’étiquette des détails de fabrication du moteur :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      DateTimeDataLabel
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Motor manufacturing details
      .
  2. Créer la grille de données du moteur :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de données
      Grille de données
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur la grille de données, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      MotorDateTimeGrid
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Modèle
      et
      ProjectName
      Modèle
      MotorObjects
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  3. Configurez la colonne du nom du moteur :
    1. Dans
      Propriétés
      , double-cliquez sur
      ColonneDeLaGrilleDeDonnées1
      et saisissez
      MotorNameCol
    2. Sous
      ModèleD’élémentDeDonnées
      , créez un lien dynamique entre la propriété
      Texte
      et
      Alias
      {Item}
      Motor@BrowseName
      CONSEIL: Vous pouvez sélectionner l’attribut
      @BrowseName
      dans le menu déroulant
      Attribut
      dans la partie inférieure.
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    3. Créez un lien dynamique entre la propriété
      Réorganiser par
      et
      Alias
      {Item}
      Motor@BrowseName
      CONSEIL: Vous pouvez sélectionner l’attribut
      @BrowseName
      dans le menu déroulant
      Attribut
      dans la partie inférieure.
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Définissez le
      Titre
      sur
      Motor Name
  4. Créer la colonne de date de fabrication du moteur :
    1. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Colonnes
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      Colonne de texte
      .
    2. Double-cliquez sur le nom de la colonne et saisissez
      MotorManufactureDateCol
      .
    3. Sous
      ModèleD’élémentDeDonnées
      , créez un lien dynamique entre
      Texte
      et
      Alias
      {Item}
      Motor
      ManufactureDate
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Définissez
      Titre
      sur
      Manufacture Date
      .
    5. Créez un lien dynamique entre
      Réorganiser par
      et
      Alias
      {Item}
      Motor
      ManufactureDate
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.