Créer un déclencheur d’alarme
Créez un commutateur permettant de déclenche l’alarme ConveyorChassisMalfunction.
- Créer un commutateur qui déclenche l’alarme :
- Dans le voletVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le commutateur, sélectionnezet saisissezTriggerConveyorChassisMalfunctionAlarm.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreActifet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créer une étiquette de déclencheur :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnezet saisissezTriggerAlarmLabel.
- DansPropriétés, définissezTextesurTrigger the conveyor chassis malfunction alarm:.
Fournir une réponse