Créer une zone de liste

Créez une zone de liste permettant d’afficher les données du stockage de données.
  1. Créer une zone de liste :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de données
      Zone de liste
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur la zone de liste, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      RandomDataListBox
      .
  2. Configurer la zone de liste :
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    1. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Modèle
      et
      ProjectName
      Stockages de données
      RandomStringsDataStore
      .
    2. Créez un lien dynamique complexe entre
      Requête
      et
      Texte
      de
      DataFilterTextBox
      en utilisant un formateur de chaîne.
      Format
      SELECT Column1 FROM Table1 WHERE Column1 LIKE '%{0}%'
      {0} DynamicLink
      ProjectName
      Interface utilisateur
      MainWindow (type)
      DataFilterTextBox
      Texte
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    3. Créez un lien dynamique entre
      Afficher le chemin de la valeur
      et
      {Aliases}
      {Item}
      PointedNode
      Colonne1
      .
      CONSEIL: Vous devrez peut-être saisir
      Column1
      manuellement.
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Créez un lien dynamique entre
      Réorganiser par
      et
      {Aliases}
      {Item}
      PointedNode
      Colonne1
      .
      CONSEIL: Vous devrez peut-être saisir
      Column1
      manuellement.
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.