Créer des variables de projet

Créez les variables Vitesse et Accélération pour les utiliser dans la conception de l’interface utilisateur.
  1. Dans
    Vue de projet
    , créez deux variables en cliquant avec le bouton droit de la souris
    Modèle
    et en sélectionnant
    Nouveau
    Variable
    .
  2. Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnez
    Edit
    et saisissez :
    • Speed
    • Acceleration
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.