Créer un client OPC UA permettant de récupérer des objets d’interface utilisateur
Créez un client OPC UA qui récupère les objets de l’interface utilisateur du projet du serveur et les utilise pour remplir le projet du client.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surOPC-UAet sélectionnez .
- DansPropriétés, définissez la valeur de la propriétéURL du point de terminaison du serveursur la valeur de la propriétéURL du point de terminaisondu serveur OPC UA.CONSEIL: La valeur de la propriétéURL du point de terminaisonest définie pendant la configuration du serveur OPC UA. Consultez la rubrique Créer un serveur OPC UA permettant de transférer des objets d’interface utilisateur.
- Créer ConfigurationD’exécution1 :
- DansPropriétés, en regard deConfigurations d’exécution, sélectionnez.
- SousConfigurationD’exécution1, définissezMode de synchronisation du contenusurFull synchronization.
- SousConfigurationD’exécution1, définissezInclure le nœud source distantsurTrue.
- SousConfigurationD’exécution1, créez un lien dynamique entreNœud de destination localet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- SousConfigurationD’exécution1, définissezNœud source distantsur/Objects/.ServerProjectName/UI/RemotePanels
- ServerProjectName
- Nom du projet. Par exemple :ImportUIServer
- Créer ConfigurationD’exécution2 :
- DansPropriétés, en regard deConfigurations d’exécution, sélectionnez.
- SousConfigurationD’exécution2, définissezMode de synchronisation du contenusurImport and synchronize values.
- SousConfigurationD’exécution2, créez un lien dynamique entreNœud de destination localet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- SousConfigurationD’exécution2, définissezNœud source distantsur/Objects/.ServerProjectName/Model
- ServerProjectName
- Nom du projet. Par exemple :ImportUIServer
Fournir une réponse