Créer un base de données avec des exemples de types de données
Créez une base de données contenant des exemples de types de données à remplir et exporter vers un fichier
CSV
.- Créez une base de données intégrée. Consultez la rubrique Base de données.
- Passez le curseur de la souris sur la base de données, sélectionnezet saisissezStore1.
- Configurer les colonnes de tableau suivantes :Numéro de colonneType de données1Int162Int323Float4StringPour plus d’informations, consultez Configurer une table de base de données.
Fournir une réponse