Créer une grille d'alarmes

Créez une grille d’alarmes qui affiche des événements d’alarme codés en couleur et sélectionnables.
CONSEIL: Vous pouvez utiliser une grille d’alarmes préconfigurée au lieu d’en créer une. Pour plus d’informations, sélectionnez
Bibliothèques de modèles
, puis sélectionnez
Widgets
Grille d’alarmes
.
  1. Créer un panneau pour la grille d’alarmes et les contrôles :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Conteneurs
      Panneau
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      AlarmGridPanel
      .
  2. Créer et configurer une grille de données pour les alarmes :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      AlarmGridPanel
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de données
      Grille de données
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur la grille de données, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      AlarmsGrid
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre la propriété
      Modèle
      et
      Alarmes conservées
      Alarmes localisées
      en-US
      @NodeId
      .
      CONSEIL: Vous pouvez sélectionner les valeurs
      @Attribute
      dans le menu déroulant
      Attribut
      en bas de la boîte de dialogue.
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Développez
      Modèle
      et créez un lien dynamique entre
      ItemKind
      et
      Types
      EventTypes
      BaseEventTypes
      ConditionType
      AcknowledgeableConditionType
      AlarmConditionType
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    5. Définissez
      Ordre de tri
      sur
      Décroissant
      .
  3. Créer quatre colonnes de texte de grille d’alarmes :
    1. En regard de
      Colonnes
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      Colonne de texte
      .
    2. Pour renommer les colonnes, passez le curseur de la souris sur chaque colonne, sélectionnez
      Edit
      et saisissez :
      • TimestampColumn
      • NameColumn
      • SourceVariableColumn
      • MessageColumn
      • SeverityColumn
  4. Créer trois colonnes d’image de grille d’alarmes :
    1. En regard de
      Colonnes
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      Colonne de texte
      .
    2. Pour renommer les colonnes, passez le curseur de la souris sur une colonne, sélectionnez
      Edit
      et saisissez :
      • ActiveColumn
      • AcknowledgedColumn
      • ConfirmedColumn
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.