Asociar el color del LED al valor del cuadro de número
Controle el color del objeto LED cambiando los valores de los cuadros numéricos en tiempo de ejecución.
- EnVista del proyecto, seleccioneLED1.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico complejo con unConvertidor de clave-valorentre elcolory elvalordeCuadroDeNúmero1:
- Vínculo dinámico de origen
- .
Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos. - En el editor de vínculos dinámicos complejos, junto aConvertidor de clave-valor, seleccione.Para obtener más información, consulte Convertidor de clave-valor.
- En el editor, junto aValores, seleccioneCadenayColor.CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casillaMostrar todo.
- Agregue dos filas seleccionandodos veces.
- Establezca los valores de la siguiente manera:Teclas (UInt32)Valores (Color)0#cd163f1#f580252#00aeef
- EnVista del proyecto, seleccioneCuadroDeNúmero1.
- EnPropiedades, establezcaValor mínimocomo0.CONSEJO: Al establecerValor mínimose evita que se proporcionen valores que no sean gestionados por elConvertidor de clave-valoren tiempo de ejecución.
- EnPropiedades, establezcaValor máximocomo2.CONSEJO: EstablecerValor máximoimpide que se proporcionen valores que no sean gestionados por elConvertidor de clave-valoren tiempo de ejecución.
Cambio del color del LED
![](/content/dam/dita/es/factorytalk-optix/1-2-0/_images/quick-start-led-color-0.png/_jcr_content/renditions/original)
![](/content/dam/dita/es/factorytalk-optix/1-2-0/_images/quick-start-led-color-1.png)
![](/content/dam/dita/es/factorytalk-optix/1-2-0/_images/quick-start-led-color-2.png)
Entregue su opinión