Configurar un cliente de API de REST
Agregue un NetLogic de cliente de la API de REST desde Bibliotecas para exponer métodos HTTP.
- En la barra de herramientas, seleccioneBibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas, busqueREST API Client.
- EnComponentes, arrastreCliente de API de RESTaNetLogicenVista del proyecto.EnVista del proyecto, apareceRESTApiClienten la carpetaNetLogic.
- CierreBibliotecas.
- (Opcional) EnPropiedades, edite:
- Tiempo de espera. Tiempo tras el cual se cancela la solicitud si no se recibe respuesta. El valor predeterminado es diez segundos.
- UserAgent. Cadena que representa la aplicación desde la que se origina la solicitud. El valor predeterminado es FTOptix.
Utilice los métodos GET, POST y PUT expuestos en la lógica de su aplicación. Consulte Métodos HTTP.
CONSEJO:
Por ejemplo, puede activar los métodos con el evento MouseClick de un objeto Button.
Entregue su opinión