IUANode.FindVariable(browseName)

Devuelve un objeto C#
IUAVariable
. El objeto devuelto corresponde a la primera variable secundaria encontrada en los elementos secundarios del nodo en el que se invoca el método. El nombre del objeto devuelto se corresponde con el argumento.
IUAVariable FindVariable(string
browseName
);

Argumentos

browseName
(string)
El
BrowseName
del nodo que se va a buscar.

Retornos

IUANode
Un objeto C# que corresponde a la variable encontrada.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra un objeto C# devuelto que corresponde al primer elemento secundario de la variable de
Speed
del nodo raíz del proyecto:
var currentSpeed = Project.Current.FindVariable("Speed");
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.