IUANode.FindObject(browseName)
Devuelve un objeto C#
IUAObject
. El objeto devuelto corresponde al primer objeto secundario encontrado en los elementos secundarios del nodo en el que se invoca el método. El nombre del objeto devuelto se corresponde con el argumento.IUAObject FindObject(stringbrowseName);
Argumentos
- browseName(string)
- ElBrowseNamedel nodo que se va a buscar.
Retornos
- IUANode
- Un objeto C# que corresponde al objeto encontrado.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra un objeto C# devuelto que corresponde al primer elemento secundario del objeto
Motor
del nodo raíz del proyecto:var motor = Project.Current.FindObject("Motor"); var currentSpeed = motor.GetVariable("Speed").Value;
Entregue su opinión