IUANode.FindByType<T>()

Devuelve un objeto C# que corresponde al primer nodo secundario de los elementos secundarios del nodo en el que se invoca el método y del tipo especificado.
CONSEJO:
En Visual Studio y Visual Studio Code, la especificación del tipo exacto (
<T>
) mejora la finalización del código inteligente y facilita la identificación de errores al escribir el código.
En tiempo de ejecución, resulta obvio si el nodo que se busca es del tipo solicitado. Si el nodo buscado no es del tipo solicitado, la API devuelve
null
.
T FindByType<T>();

Argumentos

T
Una clase C# IUANode, correspondiente a la clase de objeto C# que se va a devolver.

Retornos

T
Un objeto C# que corresponde al nodo encontrado.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra un objeto C# devuelto que corresponde al primer elemento secundario del nodo
Motor
del nodo raíz del proyecto:
var motor = Project.Current.FindByType<Motor>();
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.