IUANode.Find<T>(browseName)
Devuelve un objeto C# que corresponde al primer nodo secundario encontrado en los elementos secundarios del nodo en el que se invoca el método. El objeto devuelto es del tipo especificado y su nombre corresponde al argumento.
CONSEJO:
En Visual Studio y Visual Studio Code, la especificación del tipo exacto (
<T>
) mejora la finalización del código inteligente y facilita la identificación de errores al escribir el código.En tiempo de ejecución, resulta obvio si el nodo que se busca es del tipo solicitado. Si el nodo buscado no es del tipo solicitado, la API devuelve
null
.T Find<T>(stringbrowseName);
Argumentos
- T
- Una clase C# IUANode, correspondiente a la clase de objeto C# que se va a devolver.
- browseName(string)
- ElBrowseNamedel nodo que se va a buscar.
Retornos
- T
- Un objeto C# que corresponde al nodo encontrado.
Ejemplos
El siguiente ejemplo muestra un objeto C# devuelto que corresponde al primer elemento secundario del nodo
Motor1
del nodo que contiene NetLogic:var motor = Owner.Find<Motor>("Motor1"); var currentSpeed = motor.Speed;
Entregue su opinión