IUANode.GetVariable(browsePath)
Devuelve un objeto C#
IUAVariable
. El objeto devuelto corresponde a la primera variable secundaria del nodo en el que se invoca el método. El nombre del objeto devuelto se corresponde con el argumento.IUAVariable GetVariable(stringbrowsePath);
Argumentos
- browsePath(string)
- Puede ser una de las siguientes opciones:
- BrowseNamedel objeto
- La ruta del objeto en el modelo de información, expresada de manera exclusiva como una secuencia de valoresBrowseNameseparados por/
Retornos
- IUAVariable
- Un objeto C# que coincide con la variable solicitada.
Ejemplos
Los siguientes ejemplos muestran un objeto C# devuelto que corresponde a la variable
Speed
del objeto Motor1
:var currentSpeed = Project.Current.GetObject("Motor1").GetVariable("Speed")
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Motor1/Speed");
Entregue su opinión