IUANode.GetAlias(aliasName)
Devuelve un objeto C# que corresponde al nodo señalado por el alias que se indica como argumento.
IUANode GetAlias(stringaliasName);
Argumentos
- aliasName(string)
- Puede ser una de las siguientes opciones:
- BrowseNamedel alias
- La ruta del nodo en el modelo de información, expresada de manera exclusiva como una secuencia de valoresBrowseNameseparados por/
Retornos
- IUANode
- Un objeto C# que coincide con el nodo solicitado.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra un objeto C# devuelto que corresponde al nodo señalado por el alias
Alias1
:var modelFolder = Project.Current.Get("Model"); var alias = modelFolder.GetAlias("Alias1");
Entregue su opinión