IUANode.Get(browsePath)
Devuelve un objeto C#
IUANode
que corresponde al primer nodo secundario del nodo en el que se invoca el método. El nombre del objeto devuelto se corresponde con el argumento.IUANode Get(stringbrowsePath);
Argumentos
- browsePath(string)
- Puede ser una de las siguientes opciones:
- BrowseNamedel objeto
- La ruta del objeto en el modelo de información, expresada de manera exclusiva como una secuencia de valoresBrowseNameseparados por/
Retornos
- IUANode
- Un objeto C# que coincide con el nodo solicitado.
Ejemplos
Los siguientes ejemplos muestran un objeto C# devuelto que corresponde al nodo
Motor1
, que es secundario de Machine1
:var motor1 = Owner.Get("Machine1").Get("Motor1");
var motor1 = Owner.Get("Machine1/Motor1");
Entregue su opinión