IUANode.Get<T>(browsePath)
Devuelve un objeto C# que coincide con el primer nodo secundario del nodo en el que se invoca este método. El nombre del objeto devuelto coincide con el argumento del tipo especificado.
CONSEJO:
En Visual Studio y Visual Studio Code, la especificación del tipo exacto (
<T>
) mejora la finalización del código inteligente y facilita la identificación de errores al escribir el código.En tiempo de ejecución, resulta obvio si el nodo que se busca es del tipo solicitado. Si el nodo buscado no es del tipo solicitado, la API devuelve
null
.T Get<T>(stringbrowsePath)
Argumentos
- T
- Clase C#IUANodeque corresponde a la clase del objeto C# que se va a devolver.
- browsePath(string)
- Puede ser una de las siguientes opciones:
- BrowseNamedel objeto
- La ruta del objeto en el modelo de información, expresada de manera exclusiva como una secuencia de valoresBrowseNameseparados por/
Retornos
- T
- Un objeto C# que coincide con el nodo solicitado.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra un objeto C# devuelto que corresponde al primer nodo secundario del nodo
Motor1
del nodo que contiene NetLogic:var motor = Owner.Get<Motor>("Motor1"); var currentSpeed = motor.Speed;
Entregue su opinión