LogicObject.SetAlias(string, IUANode)
Establece el valor de un alias o el nodo al que señala el alias.
void SetAlias(stringaliasName, IUANodepointedNode);
Argumentos
- aliasName(string)
- BrowseNamedel alias que se va a establecer.
- pointedNode(IUANode)
- Nodeal que debe apuntar el alias.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra el alias
MotorInstance
que apunta al nodo Motor1
.var myMotorInstance = Project.Current.FindObject("Motor1"); LogicObject.SetAlias("MotorInstance"), myMotorInstance);
Entregue su opinión