Motor de presentación web

Cuando un cliente se conecta en tiempo de ejecución a la URL del servidor web especificado, generar una sesión interactiva para el usuario autenticado.
BrowseName
PresentationEngine
SuperType
Motor de presentación(PresentationEngine)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Tiempo de sondeo de variables dinámicas
DynamicVariablesPollingTime
Intervalo de tiempo para la lectura periódica de las variables de campo de origen del vínculo dinámico.
Protocolo
Protocol
Protocolo utilizado para la comunicación entre los clientes web y el servidor, https o http.
Dirección IP
IPAddress
Dirección IP del servidor. Si aloja el servidor localmente, establezca la dirección IP en "127.0.0.1". No utilice la palabra clave "localhost" y no incluya la información de protocolo ("http://", "https://") antes de la dirección IP.
Puerto
Port
Puerto utilizado para la comunicación entre los clientes web y el servidor.
Nombre de host
Hostname
Nombre de host del servidor.
Número máximo de conexiones
MaxNumberOfConnections
Número máximo de clientes que pueden conectarse al servidor web.
Orígenes remotos permitidos
AllowedRemoteSources
Lista de orígenes remotos que se pueden cargar separados por ";". Los formatos aceptados son: Host de Internet por nombre o dirección IP. El patrón de URL, el número de puerto y la ruta son opcionales. Se pueden utilizar caracteres comodín ('*') para los subdominios, la dirección del host y el número de puerto (por ejemplo, "https://store.example.com;*.example.com").
Ventana de inicio
StartWindow
(Heredado del motor de presentación)
LoginWindow
LoginWindow
(Heredado del motor de presentación)
Hoja de estilo
StyleSheet
(Heredado del motor de presentación)
Usuario de inicio
StartingUser
(Heredado del motor de presentación)
Sesión
Session
(Heredado del motor de presentación)
Sessions
(Heredado del motor de presentación)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.