Pluma de tendencia

Pluma de un objeto de Gráfico de tendencias, que dibuja una línea de tendencia con los valores de la variable a la que se hace referencia.
BrowseName
TrendPen
SuperType
Variable(BaseDataVariableType)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Color
Color
Color de la línea de pluma.
Grosor
Thickness
Grosor de línea de la pluma.
Habilitado
Enabled
Habilitar/deshabilitar la visualización de la línea de pluma en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.