Ventana
Contenedor gráfico raíz. En un motor de presentación, se puede establecer para determinar la interfaz de usuario inicial en tiempo de ejecución.
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Ancho | Width | Ancho de la ventana. Puede asumir valores mayores o iguales que cero. El valor Auto establece el ancho igual al ancho del contenido (en este caso, en ausencia de contenido, el objeto se contrae). | |
Altura | Height | Altura de la ventana. Puede asumir valores mayores o iguales que cero. El valor Auto establece la altura igual a la altura del contenido (en este caso, en ausencia de contenido, el objeto se contrae). | |
Pantalla completa | FullScreen | La ventana se muestra en pantalla completa y, por tanto, se ignoran las propiedades de X, Y, anchura y altura. En sistemas Rockwell Automation Linux, la interfaz siempre se muestra en pantalla completa aunque esta propiedad esté deshabilitada. | |
Siempre en la parte superior | AlwaysOnTop | En el inicio en tiempo de ejecución, la ventana se coloca en la parte superior de las otras ventanas mostradas en la misma pantalla. | |
Entregue su opinión