Estación OMRON Fins

Objeto que representa un PLC de OMRON Fins.
BrowseName
OmronFinsStation
SuperType
Estación de comunicación(CommunicationStation)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Tamaño de trabajo máximo en bytes
MaximumJobSizeInBytes
Tamaño máximo de una transmisión de etiquetas del controlador (en bytes). 0 = 1024 bytes (valor máximo).
Diferencia máxima en bytes
MaximumGapInBytes
Distancia máxima en bytes entre dos etiquetas que forman parte de la misma transmisión.
Dirección de red de origen
SourceNetworkAddress
Valor predeterminado = 0. Corresponde al parámetro FINS denominado Dirección de red. Puede establecerse en 0 si el PC y todos los dispositivos están en la misma red. El rango de valores válidos es: 0..127.
Dirección de nodo de origen
SourceNodeAddress
Valor predeterminado = 50. Corresponde al parámetro FINS denominado Dirección de nodo. El rango de valores válidos es: 0..254. Por lo general, corresponde al último octeto de la dirección IP de la tarjeta Ethernet del PLC, p. ej., si 192.168.0.54 es la dirección IP del PLC, use 54 como número de nodo.
Dirección de unidad de origen
SourceUnitAddress
Valor predeterminado = 0. Corresponde al parámetro FINS denominado Dirección de unidad. Si la comunicación es con la CPU del PLC, el número de unidad debe ser 0.
Dirección IP
IPAddress
Dirección única para alcanzar el controlador en la red
Puerto
Port
Valor predeterminado = 9600. Este es el número del puerto TCP del dispositivo que se va a conectar. Los números de puerto válidos oscilan entre 1 y 65535. Dado que el protocolo FINS requiere que el número de puerto de origen y de destino sea igual, si este parámetro se modifica, el parámetro “Puerto de límite local” debe modificarse y los dos valores deben ser iguales.
Tiempo de espera
Timeout
Tiempo de espera máximo en milisegundos para recibir una respuesta del controlador.
Tipo de optimización
OptimizationType
Seleccione el BloqueDeDatos al trabajar con direcciones consecutivas. De lo contrario, datos mixtos.
Código de operación
OperationCode
Etiquetas
Tags
Tipos
Types
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.