Configurar ValuePanel (type)

Cree etiquetas, un cuadro de texto y un objeto de contexto de cuadro de diálogo.
  1. Cree una etiqueta de título del panel:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      SavePanel (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Edit
      y escriba
      PanelTitleLabel
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Value Panel
      .
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    SavePanel (type)
    y seleccione
    Nuevo
    ConfirmationDialogContext
    .
  3. Cree un cuadro de texto de valor:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      SavePanel (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Cuadro de texto
      .
    2. Pase el cursor por encima del cuadro de texto, seleccione
      Edit
      y escriba
      ValueTextBox
      .
    3. En
      Eventos
      , junto a
      Texto modificado
      , seleccione
      Add
      y seleccione
      Comandos
      Comandos de interfaz de usuario
      Abrir ventana de diálogo
      .
    4. En
      Argumentos de entrada
      , cree un vínculo dinámico entre
      Diálogo
      y
      ProjectName
      UI
      CuadroDeDiálogoDeConfirmación (type)
      .
    5. En
      Argumentos de entrada
      , cree un vínculo dinámico entre
      AliasNode
      y
      ProjectName
      UI
      Panel 2 (type)
      ConfirmationDIalogContext1@NodeId
      .
      CONSEJO: Puede seleccionar los valores
      @Attribute
      en el menú desplegable
      Atributo
      que aparece en la parte inferior del cuadro de diálogo.
  4. Cree una etiqueta de valor en blanco:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      ValuePanel (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Edit
      y escriba
      ValueLabel
      .
    3. En
      Propiedades
      , quite el valor de la propiedad
      Texto
      .
  5. Configure el objeto contextual del cuadro de diálogo de confirmación:
    1. En
      Vista del proyecto
      , seleccione
      ConfirmationDialogContext1
      .
    2. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico complejo entre la propiedad
      Mensaje
      y la propiedad
      Texto
      de
      ValueTextBox
      mediante un formateador de cadena.
      Formato
      Do you really want to apply the value: {0}?
      {0} DynamicLink
      ProjectName
      UI
      ValuePanel
      ValueTextBox
      Texto
      .
    3. En
      Vista del proyecto
      , expanda
      ConfirmationDialogContext1
      y seleccione
      OnConfirm
      .
    4. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre el valor de la propiedad
      OnConfirm
      y
      Comandos
      Comandos de variables
      Establecer valor variable
      .
    5. En
      Argumentos de entrada
      , cree un vínculo dinámico entre
      VariableToModify
      y
      ProjectName
      UI
      ValuePanel
      ValueLabel
      Text@NodeId
      .
      CONSEJO: Puede seleccionar los valores
      @Attribute
      en el menú desplegable
      Atributo
      que aparece en la parte inferior del cuadro de diálogo.
    6. En
      Argumentos de entrada
      , cree un vínculo dinámico entre
      Valor
      y
      ProjectName
      UI
      ValuePanel
      ValueTextBox
      Texto
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.