Acoplar un objeto
Para anclar objetos en el contenedor, debe acoplar el objeto.
Acople objetos en cualquier lado del contenedor mientras mantiene los márgenes, en el centro mientras reajusta los márgenes, o estire los objetos a lo largo de un contenedor.
- EnVista del proyecto, haga doble clic en un contenedor o seleccione.El editor se abre en una ficha independiente.
- En el editor, seleccione los objetos que desee acoplar.CONSEJO: Para seleccionar varios objetos, mantenga presionada la teclaCtrly seleccione varios objetos.
- En la barra de herramientas del editor, seleccione el botón para acoplar el objeto:
- Acoplar a la izquierda. Fija los objetos seleccionados a la izquierda y mantiene los márgenes.
- Acoplar a la derecha. Fija los objetos seleccionados a la derecha y mantiene los márgenes.
- Acoplar a la parte superior. Fija los objetos seleccionados en la parte superior y mantiene los márgenes.
- Acoplar a la parte inferior. Fija los objetos seleccionados en la parte inferior y mantiene los márgenes.
- Acoplar al centro. Fija los objetos seleccionados verticalmente mientras centra los objetos y restablece los márgenes.
- Acoplar al centro. Fija los objetos seleccionados horizontalmente mientras centra los objetos y restablece los márgenes.
- Acoplar a la izquierda y a la derecha. Estira los objetos seleccionados horizontalmente en el contenedor.
- Acoplar a la parte superior e inferior. Estira los objetos seleccionados verticalmente en el contenedor.
Entregue su opinión