Agregar un evento a un objeto desde otro objeto

Agregue un evento a un objeto sumando un evento de otro objeto. Agregar un evento desde otro objeto ayuda a evitar que tenga que recrear el mismo evento para distintos objetos.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto al que desea agregar el evento.
  2. En
    Propiedades
    , después de
    Eventos
    , seleccione
    Add
    Agregar evento externo
    .
  3. Desplácese hasta el objeto que tenga el evento que desea agregar al objeto actual, selecciónelo y, a continuación, elija
    Seleccionar
    .
  4. Para asociar un método con el evento, después del evento, seleccione
    Add
    Agregar método NET
    y seleccione el método deseado.
  5. En la ventana de selección, vaya hasta el método que desee agregar:
    • Método global
      . Expanda el nodo
      Comandos
      y expanda el nodo de método para seleccionar un método.
    • Nodo local
      . Expanda el nodo del objeto para seleccionar un método.
  6. Elija
    Seleccionar
    .
  7. (Opcional) Si el método requiere argumentos, expanda el método y establezca los argumentos.
  8. (Opcional) Asocie los métodos adicionales al evento.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.