Importar nodos en tiempo de diseño

Importe un OPC UA NodeSet en modo en línea o fuera de línea. El modo en línea requiere una conexión con un servidor OPC UA que publica los nodos. El modo fuera de línea carga nodos desde un archivo XML de NodeSet.
CONSEJO: Para importar rápidamente todos los nodos desde un archivo NodeSet
XML
, consulte Importar nodos de NodeSet.
Requisitos previos
  1. Para importar un OPC UA NodeSet
  2. En la
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en el objeto de cliente OPC UA y seleccione
    Nuevo
    Importador de etiquetas OPC UA
    .
    ImportadorDeEtiquetasOPCUA
    aparece en el objeto cliente OPC UA.
  3. En
    Vista del proyecto
    , junto a
    OPCUATagImporter
    , seleccione
    Editor
    .
  4. Configure la importación de NodeSet:
    • Si importa NodeSet en el modo en línea, establezca el botón de conmutación en
      En línea
      .
      CONSEJO: El modo en línea se basa en el valor de
      URL de punto de conexión del servidor
      del objeto de cliente OPC UA. Seleccione
      Actualizar
      para actualizar los nodos publicados por el servidor OPC UA.
    • Si importa etiquetas en el modo fuera de línea:
      1. Establezca el botón de conmutación en
        Fuera de línea
        .
      2. En
        Ruta de archivo
        , proporcione una ruta al archivo
        XML
        con NodeSet.
  5. Seleccione los elementos que desee importar y, a continuación, seleccione
    Aplicar
    .
Los nodos de proyecto correspondientes a los nodos seleccionados se agregan al nodo
Objetos
en
ClienteOPCUA
#
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.