Cambiar la unidad de medida de una variable

Cambie la unidad de medida de una variable que se muestra en tiempo de ejecución.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione una variable.
  2. En
    Propiedades
    , seleccione la unidad de medida en el valor de la variable.
  3. Seleccione la unidad de medida del valor de la variable y elija
    Seleccionar
    .
La unidad de medida aparece en el valor de la variable.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.