Interruptor

Establecer y mostrar un valor booleano.
BrowseName
Switch
SuperType
Elemento(Item)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Marcado
Checked
Estado del interruptor. Para habilitar otro objeto de interfaz cuando el valor es Verdadero, cree un vínculo dinámico entre esta propiedad y la propiedad Habilitado del objeto que se va a habilitar.
Texto mostrado si está activado
CheckedText
Texto mostrado dentro del objeto cuando Activo = Verdadero.
Texto mostrado si no está activado
UncheckedText
Texto mostrado dentro del objeto cuando Activo = Falso.
Familia de fuentes
FontFamily
Familia de fuentes.
Espesor de fuente
FontWeight
Espesor de fuente.
Fuente cursiva
FontItalic
Habilita o deshabilita la cursiva en el texto.
Tamaño de fuente
FontSize
Tamaño de fuente.
Color de texto
TextColor
Color del texto que se va a mostrar.
Visible
Visible
(Heredado del elemento)
Habilitado
Enabled
(Heredado del elemento)
Opacidad
Opacity
(Heredado del elemento)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Heredado del elemento)
Margen superior
TopMargin
(Heredado del elemento)
Margen derecho
RightMargin
(Heredado del elemento)
Margen inferior
BottomMargin
(Heredado del elemento)
Ancho
Width
(Heredado del elemento)
Altura
Height
(Heredado del elemento)
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
(Heredado del elemento)
Alineación vertical
VerticalAlignment
(Heredado del elemento)
Rotación
Rotation
(Heredado del elemento)

Eventos

Valor modificado
BrowseName
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.