Gráfico circular
Mostrar los datos del modelo o de la base de datos en un gráfico circular.
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Modelo | Model | Referencia al modelo de información o la base de datos desde los que se obtienen los datos. | |
Consulta | Query | Consulta SQL estándar para filtrar los datos de interés. Se puede usar para filtrar datos procedentes de una base de datos y filtrar datos obtenidos a partir de un modelo basado en nodos. En el caso de un modelo basado en nodos, la parte de SELECT * FROM Model es obligatoria, seguida de la cláusula WHERE con la que indicar las condiciones de búsqueda, por ejemplo: SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40 | |
Métodos
Actualizar
- BrowseName
- Refresh
Entregue su opinión